This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116: 带载输出纹波很大

Part Number: LM5116

你好,请问我按照参考手册搭建出来的电路,输出24V,带载7.5欧左右时纹波有1.6V,但是我将15uH屏蔽电感换成470uH绕线电感时纹波只有300mv左右,我又并联了一个100uF的输出电容纹波降到70mv,这是为什么呢?

  • 绕线电感由于其线圈结构,使得它更适合用于处理高频成分。
    纹波通常包含较高频率的交流成分,而绕线电感对这些高频成分具有较好的滤波效果。
    通过滤除这些高频交流成分,绕线电感可以有效地降低纹波电流的幅值。

    相比之下,屏蔽电感虽然具有屏蔽电磁干扰的能力,但其主要设计目的是为了防止电磁场的干扰,减少电感与环境之间的耦合效应。
    因此,在降低纹波方面,屏蔽电感可能不如绕线电感直接有效。 TI推荐设计也是绕线电感。

    对于输出Capacitors,你看下datasheet的7.2.2.6 Output Capacitors的解释说明。
    www.ti.com/.../lm5116.pdf