This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27546-G1: 用Golden Learning完成的电池再重新学习,充满后静置Update Status和Qmax都没有更新

Part Number: BQ27546-G1


Hi TI工程师
      我们用Golden Learning完成的电池,更换CHEM ID ,重新进行Golden Learning,具体操作如下:
1、把Update Status = 0x06手动改成0x00,导入新的CHEM ID,校准,复位;
2、将电池放空,静置5小时以上;
3、发送 IT_Enable命令,此时 Update Status = 0x04,[VOK] = 1;
4、将电池充满,静置2小时以上,FC已置位,[VOK] = 0,但此时 Update Status 仍然是0x04,并没有变0x05,Qmax没有更新。继续静置12h以上,Update Status和Qmax都没有更新。
问题:
a、为什么会这样?难道是原来已经学习完成的某些参数没有被清除掉,影响了新的学习?
b、请问在重新进行Golden Learning时,是否是要烧录原始 SREC 固件?能否提供BQ27546-G1的原始 SREC 固件?
c、重新进行Golden Learning如果不用烧录原始 SREC 固件,要怎样操作?
Thanks!