Hi TI Team,
客户对BQ2407x系列线性充电方案有如下问题疑虑,请协助,谢谢。
使用场景,客户一个支付收钱盒子项目设备应用,USB接口供电,系统大部分时间工作电流需要500mA左右就可以,但有部分如喇叭工作时需要峰值功耗预计1500mA,但USB供电为保证兼容性,限制在5V/500mA,所以客户设计外加了单节锂电池作为额外提升功率作用,需借助电池功率实现削峰,满足1500mA系统需求;目前客户在评估BQ2407x系列方案,初步选择24072和24074两颗方案,有如下问题需要确认,请协助。
4、BQ2407x 系列芯片在电池充满状态与电池异常无法充电如何区分?如低温时无法充电、电池过放保护?
CHG脚,充不进:2HZ高低变化,多久时间触发,待明确,明确异常场景;
5、BQ2407x 系列芯片充电是否有过充风险,需与电池厂商与TI芯片厂商沟通确认,给出明确答复?推荐规避过充的方案,调整ITERM是否可实现?
6、BQ2407x 系列芯片在充电过程中能否让电池补充系统电流?即充电过程中若有削峰需求,自动切换为放电模式,削峰结束后继续充电;切换响应时间多久?此时频繁切换充放电是否会影响电池寿命?
7、BQ2407x 系列V out是否有倒灌Vin;Vin有USB拔出检测电路,需要0倒灌;
8、BQ2407x 系列芯片是否支持电池过放后的强充激活控制?不支持,会一直充电状态(涓流充),CHG指示充电状态;