您好!
我们参考ANVA390D文档设计了一款100KHz调光电路,详细参数及配置如下
Vin55V,LED正向压降52V,LED电流3.5A
D1:S10100, L1:47uH, Q3:NCE0117, Q1:NCE01P18, R6:10K, C7:470pF, R1:2.2欧, R5: 2.2欧
问题点:
1、当C8不焊接时,回路会产生较大的噪声。当C8焊接2.2nF时,噪声可以完全消除,但是Q3在上升缘处有振铃。请问C8的电容值如何确定?
2、由于场景需要,LED有可能空载。当LED空载时,工作一段时间后,Q3会被击穿,有什么方法可以避免?