This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

变压器设计



TI参考设计中的PMP7413 ,其中的变压器T1设计文档没有列出,目前已知或推算出的参数有以下:
拓扑方式 有源箝位正向
单输出 100W
输入220V-400V 直流
输出 5V 20A
开关频率 200KHZ
最大占空比 64.18%
效率 91%
根据以上信息可以设计变压器了吗?哪位大侠能指导一下?如果不能设计,还需要知道哪些参数?
这个问题困扰我很久了,迫切得到大侠们的帮助,感激不尽!