Part Number: TPS2390
我将TPS2390的热拔插电路应用在一个灯控产品的负端控制。但是产品在老化时(最大功率,静态老化,电流不大于23A,实际限流设置是33-40A),发现其负载灯异常关闭,测试电流并电流无波动。进一步测试相关管脚的波形,发现了以下异常:
其芯片的输出Gate管脚和Flltime管脚的时序不对:一般情况下,异常触发后,Flitime管脚升到4V,才会触发Gate跌落进而关闭MOS,但是波形显示Gate脚先有的异常跌落,然后Flitime管脚上升。
另外,TPS2390的供电和使能是确认正常的。
附上原理图和测试波形:其中
通道1:MOS的Gate-黄色波形
通道2:2390的EN-青绿色波形
通道3:2390的Flttime管脚-枚红色波形
通道4:2390的48V供电-蓝色波形
其中异常波形1,是中间出现的,Gate管脚跌落后又上去了,这个情况并未关灯。Flttime是在Gate脚跌落后上升的,就比较奇怪。 芯片的使能脚和供电波形是正常的。
异常波形2,Gate也是先跌落的,Flttime是在Gate脚跌落后上升的。这次Gate跌落到0V, 导致关灯了。
(异常波形2的过程有打嗝2次,是因为产品内部的功率线较长,关闭瞬间,大电流的突变,会将软件控制的使能脚再次抬起下。这个无妨,通常打嗝2次也就关了)
诉求:TPS2390这个芯片,什么情况下会导致Gate先动作?内部的电源14v异常?然后Fltiime又怎么被影响的呢?
(高温老化一般一两个小时就复现,2390的温度确实有70多摄氏度。但是我直接用热风扇吹几十分钟,温度有90摄氏度了,却没有复现。)