This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54340-Q1: 输入电压临界时,输出状态不稳定

Part Number: TPS54340-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

Hi E2E:

我们的客户在使用TPS54340-Q1设计产品时遇到问题:

电源电路截图如下



产品工作的的逻辑:外部电源VBAT输入后通过TPS54340降压到5V,给MCU供电;

同时当IGN_ON(唤醒)输入给MCU检测到低电平时,MCU处理后级控制信号,激活后级LDO为SOC供3.3V,1.8V和1.15V供电,产品的各项功能开始正常工作。

我们遇到的问题是:

外部电源VBAT输入电压为4.3V~5.17V时,TPS54340彻底关断,没有输出;

当外部电源VBAT输入电压为5.17V~5.26VTPS54340处于不稳定状态,在不停的波动,输出电压在不停的拉高拉低。

        此时观察到整体的电流也在不停的波动;电源VBAT输入电压也被拉低;EN使能脚的电压也在不停波动。

输出电压波形:

En脚波形:

产品电流情况:



外部电源VBAT输入电压高于5.26V时,TPS54340能稳定的工作,输出稳定的电压5V,整个产品能正常工作。

请问输入电压介于5.17V~5.26V时,为什么会出现不稳定的状态?我们可以怎么消除这个状态,使得TPS54340要么处于彻底关断状态要么处于稳定输出?

  • Hi E2E,

    Can we get support for this case?

    Many Thanks

  • 您好,

    关于您这个问题,我是这样理解的。

    首先5.17V~5.26V的输入,要得到5V的输出,这个压差的太小了。

    因为TPS54340本质上是开关电源,肯定要有能量损耗。损耗的就是压差。

    所以我觉得这个现象就是压差太小了,导致输出不够了,就不稳定了。

    谢谢

  • 你好,

    非常感谢你的解答!

    我们尝试调整了EN引脚的使能电压,让它在输入6V以上时方可使能,此时输出还是配置的5V。

    同样的,我们在6~7V输入电压之间也发现了类似上述5.17V~5.26V这样的波动。

    似乎并不是因为压差太小引起的。

    还有其他可能不?

  • 如果是6v以上输入,应该就不是压差的问题,因为这个压差是足够的。

    那应该还是电路的参数,可能需要调试优化。

    可以用我们的webench试着仿真一下,看看webench给的电感,电容参数,可以参考调试一下。