This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!我们电路中一直使用TPSM828224SILR作为5V转3.3V输出的电源模块,最近焊接回来测试发现输出1.8V,经确认供货型号没有错误。
就用放大镜对比之前和这一批的芯片Mark,发现完全一样,都是G92BN 04T,和手册对比,这个mark应该是输出1.8V的啊,但之前焊接的都是输出3.3V.
麻烦确认一下TPSM828224SILR的Device Marking到底是什么,为什么每次按照这个型号采购的都是G92BN丝印,输出还不一定呢?
下面是输出异常的采购信息和marking
下面是输出正确的放大图像
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,对于device marking, 你可以查询一下下面的链接或者芯片的datasheet。
TPSM828224SILR对应的marking是G94。
https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partNumber=TPSM828224SILR
注意: G92对应的是TPSM828222SILR。
对于output voltage,请查询芯片的datasheet。
TPSM828224SILR才输出3.3V, 而TPSM828222SILR输出1.8V。
marking 标识我已经给你说明清楚了。
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品设计过程中遇到的技术问题。
对于芯片质量相关的问题。
前提是TI官网或者TI授权经销商购入的产品的话,
建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有专员为您服务。
如果不是TI官网或者TI授权经销商购入的产品的话,建议你联系你自己的经销商。