This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79600-Q1: 技术咨询

Part Number: BQ79600-Q1

你好,

     我们在调试79600 菊花链接口芯片时,发现无法按照推荐时序正常驱动,现将目前测得的波形整理如下,还请协助调试一下,找出问题所在,谢谢!

如下为我们的79600接口芯片的电路图。 

1DVDD1.8V)在板子上电,2分钟内有输出,超过2分钟后就降为0V;  RDY 在前 1分钟内有输出;这一分钟内 总线上有 发全是“1”的波形。这个一分钟,像是COMM_TIMEOUT的默认时间。

                 

其中 ,MOSI CLK 以及P-N的先后顺序如下,MOSI7*8bit P-N只有 6*8 bit 。

2nfault管脚在芯片被唤醒之后,数ms内,被拉低,不知道nfault被拉低的原因是什么。这个拉低的动作是不是就会导致P-N上发一连串"1"

下图中,我们进行了两次唤醒,但是可以看到,nfault均是在第一个波形结束后,就出被拉低了。

                          

下图中,我们只进行一次唤醒,同样nfault在唤醒结束后,数ms内就被拉低;

另外,如下图,我们在初始化之后,不向MOSI写数据,CS按正常的周期 发送,此时P-N上没数据。