This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS7H3301-SP: VTTREF输出异常偏高

Part Number: TPS7H3301-SP


使用 TPS7H3301-SP 给 DDR3 供电,正常 VTTREF 应该输出 0.75V,但是使用过程中 VTTREF 输出却是 1.1V,将该器件拆下来后测试又没有问题。换用另一片 TPS7H3301-SP 到板卡后,板卡异常现象也消失,这是为什么呢,想分析一下可能得原因

  • 您好, 

    您这个问题,我理解过程如下:

    板卡A + PS7H3301-SP芯片A, 输出1.1V,异常

    板卡B+ PS7H3301-SP芯片A, 输出0.75V,正常

    请问是这样是吧,那有没有试过板卡B原来搭载的芯片B,如果把这个芯片放到板卡A上呢?

    是什么样的结果?

    谢谢

  • 是同一张板卡

    板卡A + PS7H3301-SP芯片A, 输出1.1V,异常

    板卡A + PS7H3301-SP芯片B, 输出0.75V,正常

    芯片A解焊后只简单使用万用表测试了下,发现都正常,因此送往了第三方检测,目前检测结果还没有出来,但说芯片正常。

    因此想分析一下,有哪些可能会导致 3301 输出异常

  • 如果只是同一张板子,看现象,像芯片问题,您可以等待第三方检测结果。有的时候可能是静电或者其他因素把芯片内部打坏了,这种比较常见。

    或者您再换块板子试一下,比如板卡B分别和芯片A,B还是同样现象,那应该进一步证明了。