This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5008: LM5008MM/输入电压低于36V,无输出

Part Number: LM5008


前期在使用的LM5008MM输入电压低于24V,输出也正常,最近购买的LM5008MM输入电压低于36V输出不正常;

原使用输入电压36V,输出12V

  • 您好

    关于您在使用LM5008MM时遇到的问题,即原先在输入电压低于24V时输出正常,但现在新购买的LM5008MM在输入电压低于36V时输出不正常,这里有几个可能的解释和解决方案:

    1. 输出负载变化:检查输出负载是否有所变化。如果输出负载增加,而输入电压保持不变,可能会导致输出电压下降。确保输出负载与预期一致,并且没有意外的变化。

    2. 环境温度影响:环境温度的变化可能会影响LM5008MM的性能。高温可能会降低其工作效率或改变其工作参数。确保新旧两批器件在工作时的环境温度相同或相近,并考虑添加散热措施以降低温度对性能的影响。

    3. 外围电路设计:检查外围电路设计是否存在问题。有时,即使是微小的设计差异也可能导致器件性能的显著变化。确保新旧两批器件的外围电路设计和布局完全一致。

    请注意,以上建议仅供参考.

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    这是官方的电源辅助设计工具,您可以生成相关设计于您实际电路对比一下,可能是输入变化导致的。