This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61070: 用TPS61070DDCR器件设计的电路自身功耗大

Part Number: TPS61070


用TPS61070DDCR器件我是按照datasheet提供参数设计的原理图和画PCB  测试TPS61070DDCR器件前后的供电电流相差(30mA-40mA),后面接的负载才用到150mA左右,有哪位大神帮忙解释一下没?

  • 您好

    当使用TPS61070DDCR器件进行电源设计时,如果在测试过程中发现TPS61070DDCR器件前后的供电电流相差(30mA-40mA),而实际负载电流仅为150mA左右,这可能是由于以下几个原因导致的:

    1. TPS61070DDCR的静态电流:TPS61070DDCR作为一个升压转换器,它本身会有一定的静态电流消耗。这个静态电流可能包括控制逻辑、保护电路以及其他内部电路的消耗。虽然这个值通常很小(根据参考文章3,静态电流为165 uA),但在某些条件下,它可能会对整体电流消耗产生显著影响。
    2. 效率损失:升压转换器在转换过程中会有一定的效率损失。这可能是由于内部电阻、开关损耗、热损耗等原因造成的。当负载电流较小时,这种效率损失可能表现得更加明显,因为固定消耗(如静态电流)在总消耗中的比例会相对较大。
    3. 外部电路的影响:除了TPS61070DDCR本身外,外部电路的设计也会对整体电流消耗产生影响。例如,输入滤波电容、输出滤波电容、电感等元件的选择和布局都可能影响电流消耗。此外,PCB的布局和走线也会对电流消耗产生影响。
    4. 测量误差:电流测量的准确性也是一个需要考虑的因素。不同的测量设备和方法可能会有不同的精度和误差。因此,在进行电流测量时,需要确保所使用的设备和方法是准确可靠的。

    针对以上可能的原因,以下是一些建议的解决步骤:

    1. 检查TPS61070DDCR的静态电流:确保在设计过程中已经考虑了TPS61070DDCR的静态电流消耗,并将其纳入整体电流预算中。
    2. 优化效率:尝试优化TPS61070DDCR的工作条件,如调整输入电压、输出电压和负载电流等参数,以减小效率损失。
    3. 检查外部电路:仔细检查外部电路的设计,确保元件的选择和布局都是合理的。特别是要注意输入和输出滤波电容、电感等元件的选择和布局。
    4. 重新测量电流:使用更准确可靠的测量设备和方法重新测量电流,以确保测量结果的准确性。

    如果以上步骤都无法解决问题,建议参考以下官方辅助电源设计工具来来对比测试一下。

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    请您参考