你好:
我这边有一个项目使用了TPS61196的主从IC设计,设计如下:
输入VIN是24V,输出22.8~27V,单串电流90mA.
在实际点屏中,出现从 IC无法启动的问题,不良比例约为15%。测试异常品启动时主IC fault和从IC的fault表现如下(蓝色主IC,黄色从IC),可以看到启动后,fault都有一个异常的拉高,随后主IC能降到正常,从IC会降低到4v 左右。测量从 IC的COMP(拉主IC REF)为0.08V,主IC的COMP pin为0.7V左右。
异常品点屏时,用万用表接触UVLO pin,就能够正常点亮,测量UVLO为1.52V。再次重启,有的屏背光还是不良,有的屏确能够恢复正常,并且无法再复现不良。
我现在的EN电压测试是3.7V,奇怪的是,如果我不断开en pin,保持en拉高,当异常品再次启动时就能表现正常,我认为这个异常可能与en有关,因此测量了EN和从IC的fault的启动关系如下,另外en启动时也并没有大电流:
我现在无法将这些信息和问题联系起来,希望您能给我比较明确的指导或解析方向。
期待您的回复
谢谢