This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS53355: 12V转0.95V,25A最大工作电流。如何降低负载电流变大时候对输出电源的影响

Part Number: TPS53355


使用TPS53355,12V输入,0.95V输出,最大工作电流约25A。当负载电流变化从10A增加到25A时候,输出电压会出现响应降低现象,会降低约90-100mV。引起负载芯片不能正常工作。请问是否有方案可以减缓输出电压的降低幅度?

谢谢!

  • 您好

    当使用TPS53355电源模块时,随着负载电流的增加,输出电压可能会出现一定程度的降低,这是由于电源内部的阻抗和调节机制导致的。针对您提到的负载电流从10A增加到25A时,输出电压降低约90-100mV,导致负载芯片不能正常工作的问题,以下是一些建议的解决方案:

    1. 优化电源设计
      • 检查电源模块的电路设计,确保所有组件都按照最佳配置连接。
      • 考虑增加电源的滤波和缓冲电路,以减少负载电流变化对输出电压的影响。
    2. 增强电源模块的调节能力
      • 调整电源模块的输出电压调节设置,以提供更好的负载瞬态响应。
      • 如有必要,可以更换具有更高瞬态响应能力的电源模块。
    3. 优化负载管理
      • 尝试对负载电流进行更平滑的调节,以减少对电源模块的冲击。
      • 考虑使用电流限制器或缓冲器来平滑负载电流的变化。
    4. 安装缓解设备
      • 在供电系统和用电设备的连接处安装缓解设备,如动态电压调节器(DVR),以补偿电压暂降。
      • 使用不间断电源(UPS)或类似设备来提供额外的电源稳定性和保护。
    5. 增强用电设备的抗干扰能力
      • 如果可能的话,尝试修改负载芯片的设计,使其能够容忍更大的电压波动范围。
      • 考虑在负载芯片的输入端添加额外的电压调节或缓冲电路。
    6. 检查电源模块的散热
      • 确保电源模块在运行过程中有足够的散热。过高的温度可能会影响电源模块的性能和稳定性。
    7. 使用外部补偿电路
      • 考虑在电源模块的输出端添加外部补偿电路,以补偿负载电流变化引起的电压降低。这可能需要一些电子设计知识和实验来找到最佳配置。

    请注意,以上建议可能需要您根据具体的硬件设计和应用环境进行调整。在实施任何更改之前,官方有电源辅助设计工具,请您参考

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

  • 您好,非常感谢回答。

    类似这样的电压下降,是否有方法改善。目前降低约60mV,期望改善到20mv。

    另外给出的解决方案中第二种和第7种方案是否有具体的解决电路参考设计。

    谢谢!

  • 您好

    关于您的问题给您两个方式的解决方案:

    1、官方有仿真软件,您可以在仿真软件仿真排除电路设计问题。如果仿真没有问题,那么可能是环境干扰或者是电路布局等问题。

    2、官方有辅助电源设计工具,您可以将您参数输入,官方会给您推荐相关参考设计并附有测试报告您可以参考一下。

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER