This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430: TPS5430 空载电压输出问题

Part Number: TPS5430


TPS5430 空载输出电压偏高。PH脚除了上电时候有开关动作之外,后续无任何变化,设计目标电压为5.8V,空载输出为6.3V。在输出端施加1mA的负载,输出电压即符合目标值。

  • 您好

    TPS5430空载输出电压偏高的问题,可能由多种因素导致。以下是根据参考文章中的信息,对可能的原因和解决方案进行的归纳和分析:

    可能的原因

    1. 空载时的电压漂移:TPS5430在某些条件下,特别是空载时,可能会由于内部电路的特性或设计上的微小差异,导致输出电压略高于设计值。
    2. 反馈电路问题:TPS5430的输出电压是通过反馈电路来调节的。如果反馈电路的设计或元件参数不匹配,可能导致空载时的电压调节不准确。
    3. 开关动作异常:你提到PH脚(相位端)除了上电时有开关动作外,后续无变化。这可能意味着开关电源的工作状态在空载时发生了变化,导致输出电压偏高。

    解决方案

    1. 检查反馈电路
      • 确保反馈电路中的电阻、电容等元件的参数正确无误,符合TPS5430的规格书要求。
      • 如果有条件,可以尝试调整反馈电路中的电阻值,以改变输出电压的调节范围。
    2. 优化负载管理
      • 由于你提到在输出端施加1mA的负载后,输出电压即符合目标值,因此可以考虑在电源输出端增加一个小型的假负载(dummy load),以确保在空载时也有足够的电流流过输出电路,从而稳定输出电压。
    3. 检查电源芯片本身
      • 如果以上方法都无法解决问题,可能需要检查TPS5430芯片本身是否存在问题。可以尝试更换一个新的芯片,看是否能够解决输出电压偏高的问题。
    4. 调整PWM控制
      • 虽然你提到调节开关频率没有效果,但还可以尝试调整PWM控制的其他参数,如占空比等,以优化输出电压的稳定性。

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    这是官方辅助电源设计工具,您可以将您的参数输入获得相关参考设计并附有测试报告来帮助您优化电路