Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
我们用在内窥镜头端照明,和CMOS曝光有关,有30HZ的应用场景.
1.关于TPS61166的驱动电流范围以及PWM频率限制,实际需求是30HZ左右频率使用,如果PWM控制信号的频率是30HZ,芯片是否可以正常使用,如果可以跟参考设计有什么区别,如果不行,会出什么问题?
2.关于TPS61500主要是两个问题,第一个是能不能支持30-5kHz的PWM,第二个是 是不是必须使用Analog PWM,有没有其它方式,请给出相关信息.
我们的需求确实比较特殊。还得麻烦您帮忙看看,有没有什么可以兼容30Hz开关LED驱动方案,希望可以推荐合适的芯片?
之前看过E2E帖子,不知道现在的情况跟之前有什么区别.
e2e.ti.com/.../tps61500-pwm-frequency-outside-of-recommended-range