This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54331: 换批次出现Vref不稳定输出

Part Number: TPS54331


之前用的批次没有问题,最近换了新的丝印批次,出现Vref不稳定输出0.8V-0.9V,导致输出3.7V左右。更换旧的批次又好了。请问有哪些检测可以找出问题吗?

情况如下:刚上电短暂是好的,200多ms后,输出(蓝色线)抬升0.5V左右,Vref(绿色线)抬升0.1V左右,输入稳定不变。

  • Hi

    感谢您对TI产品的关注!只有这个批次有问题的话,建议联系客户支持中心做产品失效性分析。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。