This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5176: 带不了载

Part Number: LM5176

用LM5176做了一款9-36V输入,12V6A输出的模块,全电压范围上电可以正常输出12V,但输出带载能力随着输入电压降低会同步降低,最高36V电压输入带1A左右的电流后输出电压会降低到10V左右,之后再慢慢升高为12V,12V电压输入带0.3A左右的电流后输出电压会降低到5V左右并在小范围跳变,请问这是哪里出了问题,具体该怎么解决呢

  • 您好

    使用LM5176设计的9-36V输入、12V6A输出的模块在带载能力上出现的问题,可能与LM5176的工作特性、电路设计以及外部组件的选择有关。以下是一些可能的原因及相应的解决方案:

    可能原因

    1. 输入电压范围与带载能力
      • LM5176虽然能在4.2V至55V的宽输入电压范围内工作,但可能在不同输入电压下的带载能力有所不同。
      • 当输入电压降低时,LM5176可能无法提供足够的电流来满足负载需求,导致输出电压下降。
    2. 电感与电容的选择
      • 电感和电容的选择对DCDC转换器的性能有重要影响。不合适的电感可能导致电感饱和,进而影响带载能力。
      • 电容的选择和布局也可能影响输出电压的稳定性和纹波。
    3. 电路设计与布局
      • PCB布局和走线可能引入不必要的噪声和干扰,影响输出电压的稳定性。
      • 反馈网络(FB)的电阻放置位置也可能影响性能,如放置在远离芯片的位置可能导致反馈不准确。
    4. 散热问题
      • 在高输入电压和带载情况下,LM5176可能会产生较多热量。如果散热不良,可能导致芯片性能下降。

    解决方案

    1. 优化电感与电容的选择
      • 根据LM5176的数据手册和实际应用需求,选择合适的电感和电容。
      • 特别注意电感的饱和电流和电容的ESR(等效串联电阻)等参数。
    2. 改进电路设计与布局
      • 优化PCB布局,减少噪声和干扰。
      • 将FB电阻放置在靠近LM5176芯片的位置,确保反馈信号的准确性。
      • 注意CS(电流检测)脚的layout,避免寄生参数造成的噪声和误保护。
    3. 增强散热
      • 在LM5176周围增加散热片或风扇,提高散热性能。
      • 确保芯片周围有足够的空间进行散热。
    4. 调整参数设置
      • 根据实际应用情况,调整LM5176的开关频率、软启动时间等参数。
      • 如有必要,可以通过外部电阻或编程方式调整这些参数。
    5. 测试与验证
      • 在不同输入电压和负载条件下对模块进行测试和验证。
      • 特别注意输出电压和带载能力的变化情况,并根据测试结果进行相应的调整和优化。

    https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    这是官方的电源辅助设计工具,您可以将参数输入,工具可以给出相关参考设计。