This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS543B20: TPS543B20RVFR具有sink current的能力吗,可用作LPDDR4 的VDDQ电源吗?

Part Number: TPS543B20


1、TPS543B20RVFR具有sink current(灌电流)的能力吗,可用作LPDDR4 的VDDQ电源吗?

2、没有想明白具有sink current的DCDC电源和 普通的DCDC有什么区别;

  • 1、TPS543B20RVFR具有sink current(灌电流)的能力吗,可用作LPDDR4 的VDDQ电源吗?

    可能触发此保护的情况是输出电压高于部件试图调节输出的电压。在这些情况下,部件将尝试灌电流以使输出电压进入调节状态。通常可能发生这种情况的情况是输出因大负载降压而过冲之后。如果外部电压源强制输出电压高于调节电压,则灌电流限制也可能会触发。然而,在大多数应用中,这种情况通常不会发生,所以不建议使用其来供电LPDDR4。如果对TI的供电LPDDR4的电源产品感兴趣,可以参考下面链接中的产品,来作为参考

    www.ti.com/.../TPS65296

    2、没有想明白具有sink current的DCDC电源和 普通的DCDC有什么区别

    普通的DCDC电源主要将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同的电源需求。广泛应用于各种电子设备中,为各种电路和系统提供稳定的电源供应。

    具有sink current能力的DCDC电源除了基本的电压转换功能外,还具备从系统吸收(sink)电流的能力。这种能力使得它在某些特定的应用场景下,如需要精确控制输出电压或处理瞬时电流波动时,能够更有效地调节输出电压。具有sink current能力的DCDC电源则更适用于需要精确控制输出电压和电流的应用场景,如通信设备、服务器、数据中心等。在这些应用中,电源需要快速响应系统负载变化,以保持输出电压的稳定性和精度。

    由于具有sink current能力的DCDC电源在电路设计和性能参数上的要求更高,因此其成本通常也会相应增加。