This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23751: 48V转12V设计变压器有啸叫,

Part Number: TPS23751


使用TPS23751PWP 做PD端,兼容48V的DC输入,输出12V时变压器有啸叫,变压器选型是没问题的,此电路在其他产品上用过,想了解下原理图有哪些参数可优化,试过调节开关频率没啥效果

  • 您好

    当使用TPS23751PWP作为PD端并遇到变压器在输出12V时产生啸叫的问题时,尽管变压器选型没有问题且该电路在其他产品上已成功应用,但仍可能有几个参数和因素需要考虑以优化原理图。以下是一些可能的优化方向和考虑因素:

    1. 开关频率和环路稳定性
      • 虽然你已经尝试过调节开关频率但效果不明显,但确保环路稳定性仍然是一个关键考虑因素。检查反馈回路参数设置,确保它们没有导致环路不稳定而产生振荡。
      • 环路中元器件的质量问题也可能导致震荡,例如输入滤波电容容量、输出整流快恢复二极管、功率MOS管以及RCD反冲吸收回路的高压电容或二极管等。
    2. 变压器的工艺和铁心问题
      • 变压器的工艺问题,如浸漆烘干不到位、气隙长度不适合、线包绕紧程度以及磁芯组合有气隙等,都可能导致机械振动和啸叫。尽管你提到变压器选型没问题,但确认这些工艺参数是否符合要求仍然很重要。
      • 变压器铁心发生饱和时也可能导致线圈中电流增大,产生自激震荡和啸叫。确保变压器在额定工作条件下运行,避免过载或饱和。
    3. 负载和电源管理
      • 检查开关电源的负载情况。在空载或轻载时,开关电源可能会进入间歇性工作模式,导致变压器发生较低频率的振动和啸叫。确保电源在合适的负载范围内工作。
    4. 布线和电磁干扰
      • 检查电路板的布线情况,确保没有不适当的布线导致电磁干扰和环路振荡。
      • 使用适当的屏蔽和隔离措施来减少电磁干扰的影响。
    5. 温度和散热
      • 检查电源模块的温度和散热情况。过热可能导致元器件性能下降和不稳定。确保电源模块具有足够的散热能力。
    6. 其他电路参数
      • 检查电源输入滤波电路、输出滤波电路以及其他相关电路的参数设置,确保它们符合设计要求并有助于减少噪声和干扰。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC480

    这是官方的辅助设计计算器,您可以将您的参数输入来匹配外围电路。