Part Number: LM73100EVM
如图一个5V电源跟9V电源切换 ,哪个接VIN1,哪个接VIN2,EN脚的电阻值分别是多少?COUT电容是多大值,工作电流是1.6安培。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM73100EVM
如图一个5V电源跟9V电源切换 ,哪个接VIN1,哪个接VIN2,EN脚的电阻值分别是多少?COUT电容是多大值,工作电流是1.6安培。
您好
关于怎么设计辅助您的开发需求,建议您参考官方的开发板
这是开发板设计文件,您可以参考一下完成符合您的设计。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOR027
这是官方给出针对于LM73100RPWT这个IC的电路设计计算辅助工具,请您参考您的需求来使用这个工具辅助您获得相关匹配数据供您参考。
为了进一步帮助您适应实际设计官方还有相关的仿真工具和仿真模型,请您参考
https://www.ti.com/event/docs/accesseventaction.tsp?actionId=3228
如果切换的时候不要求输出电压保持不变,这个输出电容可以用个10UF的电容吗?
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOR027
这是官方做的针对于LM73100 Design Calculator,您可以使用这个工具来方便您设计与开发。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snom703
或者是参考这个仿真工具来仿真相关结果。
以下官方datasheet的说明:
输出上升压摆率是内部控制的,并且在整个工作电压范围内保持恒定,以确保
接通时序不受负载条件的影响。可以通过添加 dVdt 引脚的电容来调整上升压摆率
接地。随着 CdVdt 的增加,转换速率 (SR) 的上升速度将会减慢。请参阅转换速率和浪涌电流控制 (dVdt)
部分了解更多详细信息。然而,关断延迟和下降时间取决于负载的 RC 时间常数
电容(COUT)和负载电阻(RL)。开关特性仅对上电有效
序列,其中电源处于稳态条件下可用,并且负载电压在
设备已启用。典型值取自 TJ
= 25°C,除非另有特别说明。 RL = 100Ω,COUT = 1μF
如说明来看RC关乎“输出上升压摆率是内部控制的,并且在整个工作电压范围内保持恒定,以确保
接通时序不受负载条件的影响。”如果您保持不变且外界没有干扰,理论上可以保持,具体受您的输出、负载以及运行条件的影响,您可以针对性的进行调整。
还有9V接VIN1还是VIN2?
您可以按照您的想法接VIN1或VIN2 ,但是您的外围电阻匹配需要对应就可以。
您好
这是开发板的原理图,在这个原理图中并没有标明,您可以按照您的需求接,但是要做电路匹配。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7310.pdf
在datasheet中也没有相关说明,如果您有所担心可以参考下图设计

通过这种保护机制来保护您的设计。
您好
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7310.pdf
datasheet布局建议中使用的是陶瓷贴片电容。

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snou173a/snou173a.pdf
开发板上使用的是电解电容器。
综上应该可以。