Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI,
我一开始参考slva257a的设计在Tina-TI中搭建了一个15V转-5V的仿真电路,瞬时分析选择的“0-200ms”、“零初始值”,最后仿真得到的结果稳定在-4.99V,符合预期。

之后我更改3.24k的反馈分压电阻为1.13k,其余保持不变,希望得到-12V的输出,但仿真得到的结果很奇怪。

Tina-TI中的仿真电路如下图。

因为我也是初次使用Tina-TI,我不确定自己的操作是否有什么问题,所以我想询问一下出现这种情况的原因:
是因为15V转-5V的参考设计不能直接套用在15V转-12V的上,除了更改反馈分压电阻为1.13k外,其余元器件的参数也需要修改呢?
还是我搭建的仿真电路和选择的分析选项有什么问题?
又或者Tina-TI本身的仿真效果有一定局限性?
谢谢各位的抽空回答!