This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC2897A: 调大软启动电容后,电源不启动了,不停打嗝。

Part Number: UCC2897A
Other Parts Discussed in Thread: PMP7499,

我是基于PMP7499 12V 5A基础上去掉POE部分,制作一款DCDC电源,我需要将软启动时间拉长到80ms, 但是我调整SS/SD脚外接电容到 220nf  或者470nf,电源都没输出,只有修改为10nf大小,电源才工作才有12v 输出。

请问这是什么问题? 

  • 您好

    关于UCC2897A在调整软启动电容后电源不启动且出现“打嗝”现象的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:

    1. 软启动电容的作用
      • 软启动电容在电源设计中用于控制电源开机时的电压上升斜率,以实现平滑启动,避免电源启动时的浪涌电流和电压过冲对电源本身或负载造成损害。
      • 通常,增大软启动电容的容量可以延长软启动时间,但过大的电容可能导致启动时间过长,甚至启动失败。
    2. 打嗝现象的原因
      • 电源“打嗝”通常指的是输出电压在达到某个值后突然下降,然后又重新上升,如此反复的现象。这可能是由于电源内部保护机制被触发,如过流保护、过压保护等。
      • 在UCC2897A的情况下,可能是由于软启动电容调整不当,导致电源在启动过程中触发了某种保护机制,从而出现了“打嗝”现象。
    3. 问题分析
      • 当你将SS/SD脚外接电容从10nf增大到220nf或470nf时,电源不启动且出现“打嗝”现象,这可能是由于过大的电容导致软启动时间过长,电源在启动过程中无法正常工作。
      • 另外,过大的电容也可能导致电源在启动时的电流过大,从而触发了过流保护机制,导致电源无法正常工作。
    4. 解决方案
      • 首先,确认UCC2897A的软启动电容调整范围是否符合其规格要求。如果超出了规格要求,可能需要重新选择合适的电容值。
      • 尝试在220nf和470nf之间选择一个较小的电容值,如100nf,然后观察电源是否能够正常启动并输出稳定的电压。
      • 如果问题仍然存在,可以考虑检查电源的其他部分,如驱动电路、保护电路等,确保它们能够正常工作。
    5. 注意事项
      • 在调整软启动电容时,应注意不要超出其规格要求,并根据实际情况进行适当调整。
      • 如果遇到电源不启动或输出不稳定等问题,应首先检查电源的各个部分是否正常工作,然后逐一排查可能的原因。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC662

    这是官方辅助设计计算器,您可以通过这个工具完成您的设计。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/tsc/slum605

    这个是官方仿真模型,您可以使用这个仿真模型来验证您的设计。