各位专家好,
我使用BQ76920进行4串电芯电压采集,在采集过程发现电压精度存在一些偏差,并且经过高温烘烤后发现精度会提高。
根据芯片描述的满量程电压为6.275V,我参考外部输入电压和采集的AD值反推计算芯片的满量程电压值,发现有异常的芯片经过加热后的采集精度和计算的满量程电压均会出现变化,1#BQ76920(精度偏低)的采集精度从7.5mV~10.5mV提高至3.3mV~5.3mV,满量程电压值从6.264V降低至6.256V,而正常的2#BQ76920(精度较高)基本无变化,以下是测试过程的一些参考数据,另外附件为具体的测试数据。
(1)初始状态下,单体电压设置4V,
A、1#板子 + 1#BQ76920,采集精度误差7.5~10.5mV,计算满量程电压为6.264V;
B、2#板子 + 2#BQ76920,采集精度误差0.1mv~2.4mV,计算满量程电压为6.258V;
----
(2)根据测试发现2#板子+2#BQ76920的采集精度较高,于是进行交叉验证,使用电烙铁把1#BQ76920和2#BQ76920进行交换,设置单体电压为4V,
A、1#板子 + 2#BQ76920,采集精度误差0.4~3.5mV,计算满量程电压为6.259V;
B、2#板子 + 1#BQ76920,采集精度误差6.3mv~9.5mV,计算满量程电压为6.262V;
即经过交换验证后,发现 1#BQ76920的精度较低,2#BQ76920的精度较低;
----
(3)2个板子同时使用热风枪进行400℃加热20s,并冷却10min以上,设置单体电压为4V,发现1#BQ76920的精度会提高,
A、1#板子 + 2#BQ76920,采集精度误差0.5~2mV,计算满量程电压为6.257V;
B、2#板子 + 1#BQ76920,采集精度误差2.5mv~5.7mV,计算满量程电压为6.256V;
即1#BQ76920的精度有所提高,从初始状态的 7.5~10.5mV变为2.5mv~5.7mV,另外计算满量程电压从6.264V降低到6.256V;2#BQ76920采集变化较小,精度仍然较高;
----
(4)2个板子同时静置一晚上,第二天早上重新上电复测,设置单体电压为4V,
A、1#板子 + 2#BQ76920,采集精度误差0~2.4mV,计算满量程电压为6.258V;
B、2#板子 + 1#BQ76920,采集精度误差3.3mv~5.3mV,计算满量程电压为6.256V;
即与步骤(3)的采集精度基本维持一致。
----
我想咨询为什么经过高温后一些芯片的采集精度会出现变化,另外计算的满量程电压变化较大,在我们其他生产批次的芯片上,个别单体电压为4V时的采集精度达到20mV,但经过加热烘烤后的精度会提高,而计算的满量程电压会存在20mV左右的变化。