This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCP021212: 内部振荡器800KHz干扰去除

Part Number: DCP021212


您好,我在使用DCP021212做电源隔离时,后级使用升压芯片LM5002MAX升压至48V,之后再用LM317HVT做线性稳压生成目标电压45V,在信号测试时有800KHZ的干扰型号,增加10uf和0.1uf的电容,仍然无法滤除。经查阅DCP021212的数据手册,其内部有800KHz的振荡器,怀疑该干扰与内部振荡器相关,请帮忙看看怎么样能把这个干扰去掉,谢谢!

  • 您好

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dcp021212.pdf

    请参考datasheet第4页

    根据如图说明您可以将管脚拉低可以禁用这个内部时钟振荡器。

  • 如果将内部时钟振荡器禁止,隔离电源可以正常工作吗?

  • 您好

    Any of the DCP02 series devices can be disabled or enabled by driving the SYNC pin using an open drain CMOS gate. If the SYNC pin is pulled low, the DCP02 becomes disabled. The disable time depends upon the external loading. The internal disable function is implemented in 2 μs. Removal of the pull down causes the DCP02 to be enabled. Capacitive loading on the SYNC pin should be minimized (≤ 3 pF) in order to prevent a reduction in the oscillator frequency. The application report External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters describes disable/enable control circuitry.

    根据这个说明隔离电源不能正常工作。

    针对您提到的在使用DCP021212、LM5002MAX以及LM317HVT过程中遇到的800KHZ干扰问题,以下是一些建议的解决步骤:

    1. 确认干扰源
      • 您已经怀疑干扰可能来自DCP021212内部的800KHz振荡器。为了进一步确认,可以尝试替换其他同型号的DCP021212,看看干扰是否依旧存在。
      • 使用频谱分析仪或其他测试设备,精确测量干扰的频率和幅度,以确认是否与DCP021212的振荡器频率一致。
    2. 优化电源设计
      • 考虑在LM5002MAX的输入输出端增加额外的滤波电容,特别是针对800KHZ的干扰,可以选择具有较低ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容或薄膜电容。
      • 检查电源线路的布局,确保电源线尽可能短且粗,以减少线路电感和电阻对电源质量的影响。
    3. 增强滤波措施
      • 在电源线上加入铁氧体磁珠或电感,以抑制高频干扰。
      • 尝试使用LC滤波器或π型滤波器来进一步滤除800KHZ的干扰。
    4. 地线处理
      • 确保地线布局合理,避免形成地线环路,以减少地线上的噪声。
      • 可以考虑在地线上加入去耦电容,以降低地线噪声。
    5. 屏蔽与隔离
      • 如果可能的话,尝试对DCP021212及其周边电路进行屏蔽,以减少电磁干扰(EMI)的影响。
      • 检查LM5002MAX和LM317HVT之间的连接,确保它们之间的信号线尽可能短,并远离可能的干扰源。
    6. 调整振荡器频率
      • 如果DCP021212允许调整其内部振荡器的频率,并且调整范围不会影响到其正常工作,您可以尝试微调振荡器频率,看看是否能避开与后级电路的共振点。

    可能需要多次尝试和调整才能找到最佳的解决方案。希望这些建议能对您有所帮助!

  • 今天进行了更全面的测试,800KHz的噪声是电源适配器源头就存在的,在电源输入部分已经添加了π型滤波器,但是参数不理想,所以没有滤除该噪声。您有关于π型滤波器的参数设计相关的说明文档吗,谢谢

  • 其实对于一般应用来说,这个纹波已经很小了,但是我们这边做小信号处理,要求比较苛刻,麻烦给予指导,谢谢!

  • 您好

    https://www.ti.com/cn/lit/an/zhct242/zhct242.pdf

    官方针对于滤波器相关辅助设计文档。

    https://e2echina.ti.com/blogs_/archives/b/webench/posts/52220

    官方针对于滤波器的辅助设计工具。

  • 您好,我把DCP021212芯片去掉后,800khz的干扰就没有了,对DCP021212周边电路做屏蔽有什么好办法吗?

  • 您好

    针对DCP021212芯片去掉后800kHz干扰消失的情况,如果希望通过对DCP021212周边电路做屏蔽来减少干扰,以下是一些建议:

    1. 屏蔽罩的使用
      • 为DCP021212及其周边电路安装一个金属屏蔽罩,可以有效地减少电磁辐射和干扰。
      • 屏蔽罩应接地良好,以确保干扰信号能够被有效吸收或引导至地。
    2. 优化布局
      • 尽量减少DCP021212与其他敏感电路之间的耦合,可以通过优化电路板的布局来实现。
      • 将DCP021212放置在电路板的边缘或与其他电路相隔一定距离,以减少电磁干扰。
    3. 接地设计
      • 确保DCP021212及其周边电路的接地良好,以减少地环路干扰。
      • 使用多点接地或平面接地技术,以提高接地的稳定性和效果。
    4. 滤波电路
      • 在DCP021212的输入和输出端添加滤波电路,如低通滤波器或带通滤波器,以滤除不需要的频率成分。
      • 根据需要选择合适的滤波器类型和参数,以达到最佳的滤波效果。
    5. 选择优质元件
      • 使用高质量的电子元件和线路板材料,以减少由于元件自身产生的电磁干扰。
      • 确保电源供应稳定,以减少由于电源波动引起的干扰。
    6. 测试与验证
      • 在设计完成后,进行充分的测试和验证,以确保屏蔽效果符合预期。
      • 使用专业的测试仪器和方法,如频谱分析仪和示波器等,对电路进行详细的测试和分析。

    通过以上措施,可以有效地减少DCP021212及其周边电路产生的800kHz干扰。需要注意的是,具体的屏蔽设计应根据实际情况进行调整和优化。