This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z620: BQ28Z620 寄存器参数设置

Part Number: BQ28Z620
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, , MKST-3P-ALT-EV2300, BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

Hi ti team,

我客户新项目正在使用BQ28Z620这颗电量计,目前想让其简单工作起来.需要简单设置过流(3.5A)、过压(8.6V)、过放(6A)、欠压(6V)这些参数,能帮忙用BQSTUDIO 设置这些参数及导出文件给我吗?

电芯参数

  • 您好

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaaf7/zhcaaf7.pdf

    这是官方针对于电量计的指导文件。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/GASGAUGECHEM-SW

    这是官方辅助您更新电芯的相关工具

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

    BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

    每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 API 和 Python® 编程语言的示例,用于自定义开发。

    请您根据您实际情况参考官方这个工具帮助您完成您的项目需求。