This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65218D0: BUCK1-3的开关频率是多少?实测BUCK1的开关频率在2.6MHz左右

Part Number: TPS65218D0

1.BUCK1-3的开关频率是多少?低于2.4MHz? 实测BUCK1的开关频率在2.6MHz左右0.9V@0.6A(PFM模式下),如图1 BUCK2-3的开关频率都低于2.4MHz,

2.BUCK1-3均有负载时,BUCK1-0.9V@0.6A    BUCK2-1.2V@1.2A    BUCK3-3.3V@1.3A    为什么BUCK1的开关频率不是周期性的,如图2

  • 您好

    根据官方datasheet给出的说明Switching frequency (typ) (kHz) 2400Khz。

    2、为什么BUCK1的开关频率不是周期性的?

    BUCK转换器的开关频率可能不是完全周期性的,这取决于其控制算法和负载条件。

    PFM(脉冲频率调制)模式下,转换器可能会根据负载和输出电压的变化动态调整其开关频率。因此,当负载或输出电压发生变化时,开关频率也可能随之变化。

  • 1.截图为DCDC4的开关频率,如果是2.4MHz,为什么会超过这个值

    2.输出负载未变化,  且芯片不是轻载模式时,应该是PWM模式

  • 您好

    1、官方给出的范围是2.4Mhz左右,表中是在理想条件下进行的测试,datasheet没有说明这个是上限。针对实际情况,所以超过是可以的。

    2、根据您的图中的情况,还是处于周期性的,只是部分的相位存在偏移。之前的说明只是说明可能导致的情况。

    1. 动态调整机制
      • 现代电源管理芯片(如TPS65218D0)通常会根据电路的实际状态(如负载、输入电压等)动态调整其开关频率。这种动态调整可能是通过内置的控制算法实现的,以优化效率、减少损耗或满足其他设计要求。
      • 因此,即使输出负载未发生变化,且芯片不是轻载模式,BUCK1的开关频率也可能因电路的其他状态或参数变化而非周期性变化。
    2. 内部算法和配置
      • TPS65218D0内部可能使用了复杂的控制算法来管理其BUCK转换器的开关频率。这些算法可能考虑了多种因素,如输出电压的稳定性、瞬态响应、温度等。
      • 芯片的配置也可能影响开关频率的行为。某些配置选项可能允许用户或系统动态调整开关频率,以适应不同的工作条件。
    3. 外部干扰和噪声
      • 外部干扰或噪声也可能影响BUCK1的开关频率。这些干扰可能来自电源线路、其他电子设备或环境因素。
      • 如果TPS65218D0的开关频率控制逻辑对外部干扰敏感,那么这些干扰可能导致开关频率的非周期性变化。
    4. PWM模式与开关频率的关系
      • 虽然PWM(脉冲宽度调制)模式通常与固定的开关频率相关联,但这并不意味着开关频率在任何情况下都是恒定的。
      • 在PWM模式下,开关频率可能仍然受到其他因素的影响,如前面提到的动态调整机制、内部算法和配置以及外部干扰等。