我用webentch设计了一个输入6.4V-8.4V ,输出为12V 2A的电源 选用了TPS55330,开关频率在788K HZ
原理图如下:
参考设计给出的PCB设计,自己设计的PCB图如下
焊接后测量,空载时输出的纹波已经达到200mV,用示波器观察的图如下:
当接上一个16欧姆的负载后,输出纹波达到2V,用示波器观察如下:
请问各位:
1、电路板的布局布线有没有致命的问题?如果有,请问如何改进?
2、现在加上负载后,这种这么大的输出噪声该怎么解决?
3、还有一个问题就是,当空载时电源可以正常启动,加上负载可以工作,但是如果带上负载,电源就启动不了,而且发出“滋滋滋”的声音,请问这个是什么问题,是不是控制器已经坏了?