This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40170输出电流问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

我准备选用TPS40170做50V输入,5V 2A输出,通过参考原理图和手册,我知道了输出电压怎么配置,但是不明白输出电流时怎么设置的,我看到好像和R9有关

还有公式求VOC里面我不明白IOCP和Iripple是不是额定的,

  • 亲;过流值是第12脚设置的。建议参看数据表16页图19。

  • 1、R9决定过流保护点,在第16页有介绍,可以根据你期望的过流点及MOS管导通内阻来计算。

    2、Iocp不是额定的,是你自己期望的值是多少。比如你最大电流1A,你可以将过流点设置在1.5A,类似这个意思。

    3、Iripple也不是固定的,是跟你选择的输出滤波电感的大小有关的。

    这些在PDF里都有详细介绍,建议多读几遍PDF.

  • 你好,看了你给我的提示以后我又对照着看了手册,但是还是有些不太明白的地方想向你请教,
    1.我看了一下手册上的应用案例,其中电流输出应该是0-6A但是我没有找到介绍与输出电流范围相关的器件值得计算,在公式 中:IOCP我理解为过流保护,就是输出电流不能超过这个值,IRIPPLE是电流纹波,但这个值不知道是不是电路的固有属性,RDS是MOS管的导通电阻,求出VOC以后通过公式:
    求出RCS的电阻值,
    2.我参考了TI的webench设计软件上提供的原理图,设计条件为输入12-24V,输出5V、2A电流,MOS管的资料我查了一下RDS=6.7mΩ,但是不知道用上面的额计算方法的话IOCP应该为多少,而且软件中也没有要求规定输出纹波,所以还是不太明白,麻烦你再指点一下,最好是能就我的设计条件讲解一下RCS值得确定过程,谢谢,
  • 你好,看了你给我的提示以后我又对照着看了手册,但是还是有些不太明白的地方想向你请教,
    1.我看了一下手册上的应用案例,其中电流输出应该是0-6A但是我没有找到介绍与输出电流范围相关的器件值得计算,在公式 中:IOCP我理解为过流保护,就是输出电流不能超过这个值,IRIPPLE是电流纹波,但这个值不知道是不是电路的固有属性,RDS是MOS管的导通电阻,求出VOC以后通过公式:
    求出RCS的电阻值,
    2.我参考了TI的webench设计软件上提供的原理图,设计条件为输入12-24V,输出5V、2A电流,MOS管的资料我查了一下RDS=6.7mΩ,但是不知道用上面的额计算方法的话IOCP应该为多少,而且软件中也没有要求规定输出纹波,所以还是不太明白,麻烦你再指点一下,最好是能就我的设计条件讲解一下RCS值得确定过程,谢谢,