Other Parts Discussed in Thread: TPS61027
各位电源专家:
我的一个基于电池的系统设计中,选用了TPS61027这个芯片。我们需求是输入2V~3V, 输出5V,电流50ma即可。swichpro和webench这两款电源设计软件中均没有该器件。
我根据我的需求按照芯片手册中计算电感的方法进行了电感的计算,感觉明显不符合常理。计算出来的值很大。当然我可以依葫芦画瓢,按照参考设计选择6.8UH的电感进行设计,但是我还是希望能够知道L参数选择的依据。
电感的计算我依据了数据手册中的公式(4)和(5)
IL=50ma*5/(2*0.8)=156ma 。
ripple我选择20%,开关频率为600K
L =2*(5-2)/(156ma*0.2*600*5)=64.1UH 这个值明显不合理。
恳请各位专家提供一下指导建议,谢谢。