This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40170输出电流设定过程

研究了一下官方手册,但是还是有些不太明白的地方想请教,
1.我看了一下手册上的应用案例,其中电流输出应该是0-6A但是我没有找到介绍与输出电流范围相关的器件值得计算,在公式中:
IOCP我理解为过流保护,就是输出电流不能超过这个值,IRIPPLE是电流纹波,但这个值不知道是不是电路的固有属性,RDS是MOS管的导通电阻,求出VOC以后通过公式:
求出RCS的电阻值,
2.我参考了TI的webench设计软件上提供的原理图,设计条件为输入12-24V,输出5V、2A电流,MOS管的资料我查了一下RDS=6.7mΩ,但是不知道用上面的额计算方法的话IOCP应该为多少,而且软件中也没有要求规定输出纹波,所以还是不太明白,麻烦有用过此款芯片的大神指点一下,最好是能就我的设计条件讲解一下RCS值得确定过程,谢谢,
3.还有我不太明白AOC的值可选为3,7,15是用来做什么用的,
本人电子行业新人,还望各位前辈不惜指点
  • 1、IOCP是你根据你的设计要求自己来选择的,手册上输出6A所以选择8A为过流保护点,你的输出是2A,你可以选择2.5A作为过流保护点,当然你也可以选择3A,但是在选择别的器件的时候,你就要根据你选择的过流保护点来选择了,而不是按照2A选择。

    2、纹波电流是根究你的输出输出参数,计算好输出滤波电感后确定的,当然,你也可以先确定纹波电流占输出电流的比例从而选择输出电感,一般情况下,选择纹波电流为输出电流的40%左右

  • 你好,这里有两级过流保护,一是OCP,一是SCP,这里是用来设置SCP保护的点的,谢谢。