参考TI的评估板做了一个基于BQ24650太阳能充电系统。
我刚才调试了一下系统,设置如下:
1,、配置反馈电阻将输出的充电电压设置在8.4V(反馈电压的四倍,刚好给两节锂离子电池充电)
2、配置充电电流为2A,即使用了一个20毫欧的电阻
3、配置MPPT为11V,即配置MPPT的分压电阻为220K和27K 11=(1+220/27)*1.2
4、由于暂时使用学生电源调试系统,没有太阳能电池板,将学生电源输出电压调整为11V(即MPPT设置的电压)
问题如下:
1、系统上电后不接任何负载,没有接充电电池,充电电压输出为零,不正常吧,根据内部的BUCK电源,输出应该为8.4V,为什么输出错误?
2、系统上电后不接任何负载,没有接充电电池,STAT1的指示灯一直亮着。不是只有接上电池正在充电的时候才会亮吗,现在怎么就亮了呢?