如题 ,在正常中取i2c的剩余电量没问题,但是充电的时候 剩余电量就会不对,请问需要设置哪位参数 ,手持设备
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题 ,在正常中取i2c的剩余电量没问题,但是充电的时候 剩余电量就会不对,请问需要设置哪位参数 ,手持设备
1.检查插入管脚设置是否正确
2.看下电流精度是否正常
3.CHEM-ID以及截止电压是否设置正确。
可以参考这个帖子http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/p/46539/128488.aspx#128488
谢谢!
电流精度、CHEM-ID以及截止电压如何设置呢?只是使用单片机可以对其进行设置吗?怎么使用单片机对其设置呢?
CHEM-ID无法通过单片机设置,如果想只用单片机就可以完成设置,请选择BQ27441,根据电池类型选择不同后缀,并且有相关文档举例如何设置容量等。
后来放弃用电池管理读取剩余百分比了。。 直接计算电压部分了。。。。。。。。。目前还没什么问题。。。。。。。