在做基于BQ24650太阳能充电的电路,在调试板子时发现一些关于MPPT的疑问,想请教一下TI的工程师:
太阳能电池板的输出受温度和光照强度的影响,如下图是当温度变化和光照强度变化时,太阳能电池输出的曲线:
此图是太阳能电池板输出的最大功率点电压和开路电压与温度的关系(图片来自BQ24650数据手册),TI为BQ24650的温度做了补偿,如LM234做补偿电路如下:
但是TI好像没有对BQ2460做关于光照强度改变的时候,MPPT跟踪的补偿,如下图是不同光照强度下太阳能电池的I-V曲线
例如在光照强度为中间那条曲线时,我设定MPPT跟踪的电压为V2,此时输出最大功率,如果外届环境变化,当光照强度是最上面的一条曲线时,由于没有补偿MPPT还是会跟踪V2电压,不会去跟踪V3电压,此时芯片就失去了MPPT功能,请问TI有关于光照强度上面的补偿吗?