从TI官网买了一块BQ40Z60的开发板以及EV2300,现在外接了3节锂聚合物电池串联,4P和3P短接,遇到以下几个问题:
1. 把充电电流设置成900 mA充电时,刚开始是以600多mA在充电,但是过一段时间充电电流就变成了8mA,然后BQSTUDIO里面选择RESET命令后,又能恢复到600多mA,请问这个是怎么回事?
2. 请教Register是否只有Battery mode可以读写控制,其他都是只读?一般的配置信息是否控制DATA memory?
3. 有没有状态PIN脚可以作为充电状态的指示?比如LED?
4. 在BQSTUDIO里面没有找到BQ40Z60 VFB反馈电压的默认值,能否告知?按照规格书,这个PIN是DAC可调的。