我在写入REG01[5:4]=10后,读取到的REG08[8:7]=11.在插入USB后,REG08[8:7]还是=11. 无法检测到USB,一直卡在OTG模式,请问下这是什么原因?第一用,没什么经验!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在写入REG01[5:4]=10后,读取到的REG08[8:7]=11.在插入USB后,REG08[8:7]还是=11. 无法检测到USB,一直卡在OTG模式,请问下这是什么原因?第一用,没什么经验!
你好!不够在USB输入要产生500MA电流给电池充电的时候不是要把OTG拉高吗?这会产生冲突吧?
限流值会通过D+D-检测设置,也可以使用处理器读取D+D-状态进行设置。
Hi Jason Shen:
上面的问题我问题我大概知道怎么解决了,谢谢!
请问下升压模式下下,VNUS1,2脚也就是1脚和24脚也会有5.1V出来这是正常的吗?
谢谢!
理论上只有PMID脚有5.1V,VBUS上的5.1V能带负载么?