升压电路: 输入电压为2V---4V,输出电压4.2V
问题(输入电压为3.5V时):
1、先接通电源,再接负载(200mA),输出电压正常
2、先接上负载(200mA),然后再接通电源,输出电压才1.1V
电路原理图如下:
其中:L1的型号为CDRH5D28NP-6R8NC
C21的型号为GRM21BR61A106KE19L
C23的型号为C2012X5R1C225KT
C25的型号为TAJD476K016RNJ
PCB布线图如下:
做过很多次PCB板,都没有解决上面的问题,请高手指点!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
升压电路: 输入电压为2V---4V,输出电压4.2V
问题(输入电压为3.5V时):
1、先接通电源,再接负载(200mA),输出电压正常
2、先接上负载(200mA),然后再接通电源,输出电压才1.1V
电路原理图如下:
其中:L1的型号为CDRH5D28NP-6R8NC
C21的型号为GRM21BR61A106KE19L
C23的型号为C2012X5R1C225KT
C25的型号为TAJD476K016RNJ
PCB布线图如下:
做过很多次PCB板,都没有解决上面的问题,请高手指点!
您好,你的负载是恒流源还是电阻? 输入2V的时候,经过两个二极管,到芯片的电压会非常的低,有可能输入4.2V,200mA会导致芯片限流。请问你为何要接两个二极管呢?
请问这位朋友,你现在的问题解决了么。我也遇到了和你基本相同的情况,疑惑了好久。不知道问题出在那里。具体PCB设计是参考官方的EVM板子,基本无差别的。目前怀疑两个地方:一个是不是电感功率不够?另一个是不是后面负载电路存在其他问题?希望哪位大神帮助解决下,小弟感激不尽,谢谢!!