您好,
我在调试BQ27441-G1芯片时,遇到下面的问题,希望能得到您的支持,谢谢
1. 每次芯片上电后,读出的StateOfCharge都是100%(即使电池快用光电也如此),随着电池放电,SOC的值会逐渐降低。
2. 每次芯片上电后,读出的FullChargeCapacity的值都不一致,我设置的Design Capacity是480mAh,但读出的FullChargeCapacity有时在540~550附近,有时在440~480附近。FullChargeCapacity的值不会随电池放电变化。
我们使用的电池是480mAh,3.7V的单个锂电池。
初始化过程设置的参数为:
Design Capacity = 480
Design Energy = Design Capacity * 3.7 = 1776
Terminate Voltage = 3000
Taper Rate没有设置,不知道这个值应该怎么用。
SOCI Delta = 1,期望电量每变化1%能得到GOUT的中断反馈。
调试过程中直接使用单片机通过IIC设置参数,并每20ms读取一次StateOfCharge值,没有使用EVM和辅助软件。
请问:
1. 为什么读出的StateOfCharge值和FullChargeCapacity都不对呢?初始化过程是按照“Quickstart Guide for bq27441-G1”写的,参数应该已经设置成功了。
2. Taper Rate不设置是否影响StateOfCharge的读取,这个参数应该怎么设?没看明白。
多谢。