在我没有使用TPS61071时,系统的工作时功耗大约是34mA,sleep时大约 2uA。但我用了TPS61071后,测试功耗发现变成161mA/222uA。为什么会这样。我有些不理解,麻烦哪位能解释一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
建议你用TPS61070,他带有Powersaving模式。
与TPS61071的差别是它不带,所以轻载效率很低。 假设TPS61071的负载是34mA, 多出100mA的输入是正常的。
Hi
封装是一样的,芯片可以在TI网站上申请。
也可以在datasheet再确认一下: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61071.pdf 第十三页.
1.34mA对61070来说属于轻载?2.那如果用61070的话,大约会增加多少的功耗?
Hi
TPS61070输出的是34mA吗? 如果是3.3V, TPS61070的效率在90%,TPS61071的效率在80%.
已经不算是轻载了,看起来还有别的原因。 效率差别比较大是在几个mA以内的负载情况下。
Hi
你的输入电压是多少伏?
能不能把电路放上来看看?
您好,可能是电路设计不对。除了功耗增加之外,电源输出是否正常,电源是否可以带负载?