最近在用LM43600,我的输入是22V,输出是3.3V,我如何根据热阻来计算最大输出电流是多少?LDO可以根据热阻很快计算出最大输出电流,但是DC DC
是开关型的,不知道怎么计算比较准确点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在用LM43600,我的输入是22V,输出是3.3V,我如何根据热阻来计算最大输出电流是多少?LDO可以根据热阻很快计算出最大输出电流,但是DC DC
是开关型的,不知道怎么计算比较准确点?
DCDC和LDO完全不一样,就LM43600来讲,外围电感上也会有损耗,而且不同的厂家的电感,DCR不同,磁芯品质不同,电感上的损耗也不尽相同,你单从效率曲线上把损耗的效率放到IC上,这样做是不对的。如果电感材质不好,有时电感的损耗会在总损耗中占相当一部分。在选DCDC时,你要看后级系统要多少电流,然后留大概20%的裕量就够,现在的DC/DC芯片,很多会在芯片内部做热保护,如果芯片过热,会自动关断的,而在芯片能够承受的热量范围内,输出电流限制的是芯片内部MOS管的峰值电流。
如果你还是想了解芯片的热性能,可以使用TI的webench工具,有很多芯片是带热仿真的,里面可以看到在不同输入输出条件下,IC本身的功率损耗有多少,你也可以根据那个IC损耗自己估算温升。
webench主页:
LM43600仿真:
我是想看我的22V输入,3.3V输出是否能达到0.5A的最大输出电流,怎么算比较准确
如果是buck芯片,你可以根据输出电流来计算,一般buck芯片内部会标有高侧MOS管的限流值,你计算Ip=Io+I_ripple,保证Ip小于高侧MOS管的峰值电流就可以了。这里Io就是输出的平均电流,I_ripple是指电流纹波,一般取Io的20%左右。从LM43600的规格书上来看,出0.5A没有问题的。
如果PCB 和环境有很好的热阻模型,那么根据效率和损耗的能量是可以粗略的估计电流能力的,但是通常PCB的热组和环境关系太大。