请问
1、BQ24295不使用 D+/D-功能时,D+/D-该怎么处理 ;
2、Bq24295自带升压DC-DC指的是输出到PMID还是SyS;
3、NVDC怎么解释
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2、Bq24295自带升压DC-DC指的是输出到PMID还是SyS;
R:自带升压DC_DC (boost转换器)输出到PMID。
3、NVDC怎么解释
R:NVDC的影响需要从完整的系统电路来分析,通过控制输出电压变化范围,可以显著的提升输入源的使用效率。
以上谢谢!
但是我产品是不带适配器的,如果要兼容一般适配器(比如小米、三星等1A、2A输出)。
用BQ24295是否合适:
此时D+\D-悬空吗;
若BQ24295不适合,有无推荐IC。
Apple的产品是用Divider模式来检测DCP,需要单独提供2.7V/2.0V 或 2.0V/2.7V.
三星的产品是基于1.2V 模式来检测DCP,需要提供1.2V/1.2V 。
BC 1.2 的是短接在一起来检测DCP。
小米的适配器,需要确定其使用的是哪一个标准,是BC1.2,还是中国通讯产业标准YD/T 1591-2009 ,还是Divider 模式,或者是1.2V模式,如果使用BQ24195,那么它就是使用BC 1.2标准,那么你使用BQ24295是能够兼容小米的适配器,但是不能兼容三星的适配器。
1、BQ24295EVM电感一侧会出现5V?
R: Boost模式时,电感靠近PMID端与5V输出之间只有一个导通的MOSFET,输出端的电压就是电感端电压经过导通的MOSFET和输出电容得到5V。所以两者电压相近。
在boost模式时,可以观察到sys的电压为接近电池电压,而非5V电压。
非常感谢您及时回复。
看来BQ24295用在我的项目上有点多余,能否推荐一款不含D+/D-,然后能输出5V的充放电IC。
你的完整的项目需求规格方便告知一下吗?
对于输出5V的充放电ic(移动电源),由于是一个双向电源,目前主要是BQ24195系列的,你的输入适配器需要兼容那几种规格的?谢谢
1、“R:输入电流限制设定是必要的,使用D+ D-检测可以兼容各种输入源,将你的适配器的输出端做成USB接口 ,将d+ d-按照BC 1.2中DCP规格设计即可。
这部分电路一般是做在适配器、还是手机?
R:如果要兼容usb口充电,比如插到笔记本的usb口则需要做这个d+ d-的设计,否则你客户一但把产品插到笔记本的usb口会导致笔记本系统出现USB bus电压跌落错误。
如果能确保只是用充电器,则不需要这个设计。
2、我们项目只有一个Micro USB母头(线路上只接VCC、GND)用来给电池充电,负载与电池输出直接在一块PCB上联通;不需要从此USB给给其他设备充电。 产品不带充电器,要求能兼容各种手机充电器。那么,只连接适配器的VCC、GND,是不是就可以从适配器取电?
R .从产品的需求来看,目前集成的双向电源 只有BQ24295系列,如果只接vcc和gnd,那么需要考虑到BQ24295对输入电流限制的影响。
如果能够确保用户不会拿到笔记本这样的通用USB口充电,那么可以在充电器插入的USB 做一个固定的DCP设置,即手机适配器插入后,其D+ D-并不与产品连接,而在BQ24295的输入前端,将D+ D-脚人为的固定为一种DCP,BC1.2 的也好,其他模式也好,这样无论插入的是何种适配器,BQ24295会固定的认为插入的是设定的DCP从而实现大电流充电,但需要注意若查到通用USB口,会将USB bus线电压拉低。谢谢!
你好,有个疑问:在boost模式下pmid可以输出5V电压,那么如何在充电模式下能同样对外提供5V电压?我测了在充电状态下pmid只能输出4.4V左右。
充电模式下,PMID的电压是接近Vbus电压,从内部架构上两者只有RBFET上的压降,从芯片使用者的角度,能够做的只有缩短输入源到Vbus的走线以及PMID到终端设备连接之间的寄生阻抗,特别是PMID到终端设备的连接阻抗。