自己画了块板子,单一电源采用的是Linear的LT8614电源芯片,设定为3.3v输出,可提供4A的输出能力,输出端接多路输出,每一路都使用TPS2553保护芯片,防止单路输出短路对其他输出的影响。测试时发现一路保护输出出现短路现象后,母线电压可在很短的时间内降到接近0的输出情况,由于其他路负载有一路接的是MCU,电压过低便造成MCU重启.经查阅手册发现LT8614没有短路保护功能,只有在电流过大时会发生磁芯饱和现象,而TPS2553的Tios时间为2us我利用LTspice做了一下仿真,以下是原理图和波形图,短路利用了diode和voltage电源,由于diode的压降,所出来的波形可能不是太准确,实际短路时电压波形应该比这个更低,
out模拟的是其他路得负载,例如MCU,二极管和voltage v2 模拟短路情况,短路时间为TPS2553的Tios 时间2us,可见波形谷值很低。增大负载端电容,将C8换成100uf,电压降减小,但依然有不晓得压降。
想知道,有没有更好的办法可以减小一路输出短路对其他输出的影响。