2节18500 1100mah串联,输入电压12V。充电电流设置为2A,但实际检测充电电流不到1mA,电池电压级缓慢的在增,stat在闪,请问有可能是哪里出了问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没有电池时,充电器做电池插入检测,输出端出现接近8.4V的电压脉冲,STAT pin闪烁。
请用示波器观察一下输出端的电压波形,参考datasheet中battery detection部分的波形看看是否正常。谢谢!
TS脚不接会导致温度保护触发,禁止充电,若没有NTC,请用10K电阻替代NTC。谢谢!
有问题的。
问:这个器件有没有防过放保护?
情景---我是两节串联,然后适配器拔除,电池给负载供电,资料上说,小于UVLO值,它会关闭PMOS。资料上UVLO是3.6V典型值,可是我实际放电到3.6V以下,并没有关断PMOS,电池继续在向负载供电。这是我电路有问题,还是本来就是这样?
而且,就算到了3.6V,PMOS管真的关闭了,那它也保护不了电池吧?两节串联,电压到了3.6V,电池早过放了吧。
bq2040问题,VCC电压4V,REF电压6V,但VOUT却没有电压,只有150mV左右?
正常只要VCC有电压,VOUT应该就有输出吧。
用示波器监测Vout,连接上eeprom,尝试对eeprom读操作(如新的BQ2040第一次连接到eeprom时的reset),看看是否只有对eeprom操作时芯片才会打开vcc和vout的连接,没有对eeprom进行通讯时就将vout disable来降低电池功耗了。
如果尝试通讯也观察不到vout,在不上电的情况,拿一个新的BQ2040,以vcc作为阳极 ,vout作为阴极 ,万用表打到测量二极管的模式 ,看看是否新的芯片在这两个pin之间有一个二极管特性存在(datasheet给出的vout与vcc电压差),如果同样在不上电的情况下,新的芯片能量测到二极管特性,旧的器件量测不到,则需要判断是否旧的器件中连接vcc和vout的部分是否被损坏了。
bq24170追问:
现调试发现一问题,我是两节电池串联,达到饱和临界,还在充电时,就是还有充电电流,此时测电池两端电压接近8.4V,问题是一旦芯片检测到8.4V,充电结束,充电电流变为0,万用表测量电池两端电压却立马减少了200mV左右。
这是正常现象吗?我的电池质量应该挺好的,不应该是电池的问题。