This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq2040使用问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQ27210

情况是这样的,我给电池充电,不管电池初始是什么状态,图中标记剩余电量总是从0开始上升,这显然是不对的。然后关闭适配器,取下电池,在装上电池,相当于断下电,这个剩余电池电量又变为0。

  • BQ2040是一个pack端的芯片,通常是与电芯捆绑在一起的。

    从设置的参数看到一节NiMH电池?这样电池电压小于最小的VCC3.0V要求。

  • 我是两节锂电池串联。

    那你说的bq2040要与电芯捆绑在一起,意思就是要持续给芯片供电?是不是一旦断电,芯片数据就恢复为初始状态?

    若是这样的话,不考虑其它情况,电池就给它供电,电池能持续多久?这个芯片的耗散功率?

  • 那你需要根据表1 去配置ref外围的偏置电阻和开关管。

    然后要去修改对应的设置,修改电池类型,串联数目,写设计容量等,进行一个full learning。

    掉电以后再上电,会进行一个reset,一些寄存器会恢复到 默认值。

  • 芯片在设计时会考虑到功耗问题,会减少对电池的电量消耗。

    BQ2040这款芯片已经是比较老的芯片,建议不妨考虑目前TI采用新的技术生产的可以用于两节电池的fuel gauge芯片

    如BQ27210,不需要外部的eeprom,简单加一个运放就可以改为使用于两节锂电池串联的场合。

    BQ27210资料:

    http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ27210/description

    将BQ272XX系列改为两节电池串联应用设计指导:

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slua387&fileType=pdf