您好,请推荐一款LED恒流源驱动芯片,输出电流范围最好在0~50mA, 需要模拟调节.谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个具体器件的选择需要根据led的类型和串并联结构,以及给定的输入电压范围来选择。比较典型的小电流恒流驱动推荐您考虑TPS61040 。更多更详细的产品请您参阅我们的LED产品链接
您好,非常感谢!
我只需要驱动一只LED,该LED工作电压3~5V,工作电流<35mA, 希望有一款LED恒流驱动芯片可以模拟调节电流。请问用TPS61040是否合适?
TPS61040是boost架构的,不适合。降压的LED驱动芯片并不多,而您的应用比较偏。
推荐使用TI的降压LED driver TPS62260, 调光采用改变FB电压的方式,通过一个电压,接二极管,电阻,再连接到FB, 可以通过改变电阻的电压,而影响到FB的电流,进而达到调光的目的。
非常感谢您!
现在向您确认一下设计电路。您的意思是不是按照下面那个电路进行设计呢?
(1)通过LED的电流ILED=VFB/RSNS,然后固定RSNS的值,改变VFB值就可以改变ILED了是吗?如图所示,如果VFB变化,那么图中的电压V1(SW脚)会不会也跟着会变化呢?因为要保证LED两端的正常压降,我觉得应该会变化。
(2)RSNS的取值有没有范围呢,我想把额定电流限制在35mA,那我选取RSNS=100 OHM,这样VFB的值范围在0~3.5V之间变化。有问题吗?
再次感谢!祝您工作愉快!

建议使用LM2791。可以将两个输出D1,D2短接后驱动单路LED,具有最大36mA输出能力。并且原生支持模拟调光。
1.按照您提供的电路,二极管的电压直接给到FB脚,固定RSNS的值,改变VFB值就可以改变ILED,同时SW脚的电压不用理会,没有问题。(参考电路是10k电阻在二极管的左边)
2.FB的电压是固定的600mV, 按照电路图的计算二极管流过的电流等于FB旁10k电阻的电流, LED的电流加上此电流才是SNS电阻的总电流:
(Vadj-0.7-0.6)/10K={0.6- Rsns[ILED+ (Vadj-0.7-0.6)/10K]}/10k 0.7V是二极管压降,0.6V的是FB电压
可以推出:Io= [0.6-(1+Rsns/10k)(Vi-1.3)]/Rsns
为了方便控制电阻选择,包括10k电阻与Rsns.
不过正如Scott sun的推荐, 使用LM2791控制更简单,TPS62260的优势只是在于可以实现更高电流,而您这里用不到,因为LM2791刚好可以驱动35mA(36mA最大)
您好,请问LM2791的每一路负载可以串联接2个LED吗?每个LED的正向电压为2V左右。谢谢

可以,但是要注意受散热限制,单路最大只能输出18mA,两路合用36mA。