Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
您好:
在做12V电源冗余的时候遇到经过CSD17501的S端电压为12V,但D端却只有11.5V。
在进一步做试验发现
1.在没有焊接CSD17501的时候,TPS2412的BYP和GATE端的电压为22V,但是焊接了CSD17501以后BYP为22V,但是GATE却之后6.5V导致MOSFET 的Vgs = -5.5V,MOSFET的GS端为负电压,MOSFET肯定没有导通,请问为什么?