Other Parts Discussed in Thread: TPS54292, TPS65270
选用芯片:TPS54292
目的:输出2路可调节电流达到1A以上的输出电压。
1. 输入15V 输出12V和5V. 数字量和MCU电源
2.输入15V 输出5.3V和6.8V模拟量用
问题:根据《TPS54292.df》上的计算公式以及分压调节电阻计算公式等,有一些参数很难计算的准(可能由于个人能力问题没完全理解那么多计算公式中的参数含义)导致输入15V输出只有7V,并且一接通MCU等芯片,电压就会下降到5V,继续接负载电压会继续下降。
求助:1.能否给一个详细的参数:我的原理图是用TPS54292芯片资料上的公板,达到输入15VDC,输出12V1.5A和5V1A,第二种15VDC输入,输出5.3V1A 6.8V1.5A。
2.或者 那里可以购买上述两种样板,及有试用板之类的。
我这里在做新项目 要可以用的话我们公司打算以后供电都采用这种方式。到时候也可以考虑采购给我们技术支持的TI代理商。
跪求大神指导!