This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24195 求助

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

你好,我想用BQ24195做给锂电池充电的模块,但是TI的手册看了好久都不懂。只看懂了VBUS、BAT、ILIM、TS1、TS2、PMID、STAT 的作用。

我想实现的功能就两个:

1. 普通的充电放电,可以一边充电一边放电吗,充放电怎么切换啊。

2. 充电的时候,我是用一个超级电容来给它充电,当超级电容的电压达到十几 V 时,才开始充电,充到电容电压降到四五 V 时,就停止充电,等到超级电容电压再升高到十几 V ,又开始充电。

下面这个图的外接电路,有些银角不懂的可以悬空吗?

我是一个新手,问得可能不是很好,但希望能得到大家的帮助,谢谢!

  • 1、一边充电一边放电是什么意思?可以充电,无充电时放电。

    2、这样估计你前级需要设置开关电路,降低到一定电压停止充电是可以控制的,但要升高到10多付才开始充电这个IC无法实现。

    3、不懂的可以悬空吗?谁知道你那些引脚不懂?其实IC的PDF有每个管脚定义,你只要将PDF多读几遍自然就能明白是干什么用的。

  • 1. 就是一边给锂电池充电,一边放电

    2. 那就加个施密特触发器好了

    3. 放弃bq24195了,用了24230