我们使用的是BQ76952芯片,采用正端保护,上图为充放电MOS及驱动电路,红色框内则是示波器探头的接入点。
绿色:放电电流 蓝色:放电MOS_GS 红色:放电MOS_DS (接负载)
绿色:放电电流 蓝色:放电MOS_GS 红色:放电MOS_DS (接负载)
放电过流烧MOS波形
描述下我们的现象,我们用两个示波器的差分探头,分别接放电MOS的GS极和DS极,当出现欠压温度异常关放电MOS的时候,
发现GS有个1.3V左右的电压,而当放电过流时,放电MOS的GS电压先拉到0,然后变成1.3V,之后最后又变成2.5V左右,
导致放电MOS微开状态,因为负载在拉电流,所以会导致放电MOS被电流击穿。
现在可以确定的是,确实是示波器探头将B+的电压引入到放电MOS的G极,但很明显,这个G极的电压与DSG管脚的内部电路也有关系,
所以能否告知下此管脚会出现的状态?