本人最近准备使用BQ40Z50开发一款锂电池管理系统板,管理4串两并锂电池组。目的实现过压、过流、温度和电量监控
的功能。首先想请教一下该芯片的使用有没有什么需要注意的问题,其次想了解一下开发流程。是否流程就是首先根据芯片
电路原理设计电路板,然后通过SBBus设置芯片各种技术参数,然后调试,最后产出。下载了各种技术文档,但是貌似没有
详细介绍与该芯片的通讯协议。还有EVB板是否一定需要购买一块,才能进行开发设计,TI bqProduction SBB软件打开要输
入秘钥,是需要购买吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人最近准备使用BQ40Z50开发一款锂电池管理系统板,管理4串两并锂电池组。目的实现过压、过流、温度和电量监控
的功能。首先想请教一下该芯片的使用有没有什么需要注意的问题,其次想了解一下开发流程。是否流程就是首先根据芯片
电路原理设计电路板,然后通过SBBus设置芯片各种技术参数,然后调试,最后产出。下载了各种技术文档,但是貌似没有
详细介绍与该芯片的通讯协议。还有EVB板是否一定需要购买一块,才能进行开发设计,TI bqProduction SBB软件打开要输
入秘钥,是需要购买吗。
那么 TI的bqStudio和BQ40Z50 EVM板通过USB通讯,中间是通过了什么通讯转换吗? 是USB转串,然后转SMBus再和BQZ4050通讯?
这个协议转换是中间有额外的数据转换,还是只是一种简单的硬件转换。比如,我自己做一个USB转串口,然后串口发的数据以SMBus的方式发送。即实现USB发什么数据,就以SMBus的方式向BQ40Z50发送。
这转换器只是在调试阶段用来运行ti的开发软件,实际项目调试完成以后,可以直接把电池芯片与你的处理器或其他上位机通讯,不再需要这个通讯转接器。没有必要自己做一个。
请问使用EV2300与BQ40Z50 SMBus连接后就可以使用BQ Studio了是吧。EV2300可以与所有TI电池管理芯片通讯么?
您好,用EW2300是用来配置EEPROM参数的,之后的数据可以通过I2C接口直接用外界MCU对电压数据进行采集?